This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:采用 UCC28950 + UCC27714 + UCC27524的 PSFB 转换器设计

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950, UC3875
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1409890/ucc28950-psfb-converter-design-using-ucc28950-ucc27714-ucc27524

器件型号:UCC28950
Thread 中讨论的其他器件: UC3875

工具与软件:

大家好、团队成员:
美好的一天!

我们有一个客户、我们正在使用 PSFB 拓扑设计电源转换器模块。  

TI 目前正在考虑使用 UCC28950作为控制 IC。  方框图如下所示。

当我们查看采用功率级设计器工具的设计时、我们会看到 LSH 电感器如下所示。 我们的问题是、该设计中的 LSH 电感器是否必须物理存在? 如果使用额外的电感器、标准型变压器就足够了。   

变压器设计是否制成了 LLC 型、变压器内部是否使用了 LSH 电感器?

我想澄清一下应该在该拓扑中使用的变压器类型。 我是否必须使用类似此拓扑中 LLC 结构那样的特殊变压器? 或者我们是否可以使用标准变压器?

感谢您的帮助!

此致、

Ümit μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ümit

    感谢您提出有关在 PSFB 拓扑中使用"垫片"电感器 LSH 的问题。

     图54所示的典型应用原理图没有专门显示与变压器串联的谐振电感器、但为了实现零电压开关、这种电感绝对是必需的。  图54推测该电感以 初级漏电感的形式完全驻留在变压器结构内。   

    由于 LSH 的值必须精确控制并且其值取决于对开关节点电容的准确了解、因此很难设计变压器。
    在大多数情况下、最好使用漏电感最小的标准变压器、并使用物理外部电感器来实现 LSH 功能。  这样就可以在原型调试、评估和优化期间使用实际电容调整 LSH 值。  

    本应用手册(涉及旧 PSFB 控制器 UC3875)从第3-4页开始讨论了匀场电感器(作为总谐振电感 LR 的一部分)。  
    https://www.ti.com/lit/pdf/slup101  这是一个旧的应用手册、但 ZVS 概念(目前称为 ZVT)对于 UCC28950仍然有效。  

    您无需使用特殊的变压器(内部所有 LSH 都用作受控漏电)、但如果您愿意、也可以使用。  当然、不值得费心去控制 Llk、外部 LSH 可让设计变得更简单。  甚至 LLC 变压器通常与外部谐振电感器一起使用以调整谐振。

    此致、
    Ulrich