This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25980:TPS25980:即使负载低于电流限值、电子保险丝也会断电。

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1398610/tps25980-tps25980-efuse-is-powering-off-even-load-lesser-than-current-limit

器件型号:TPS25980

工具与软件:

我 的电路中使用了 TPS259823电子保险丝。

我的限值:从一个消除电池的电路 BEC 输入电压5.2V。 电子保险丝截止电流为(ILIM) 2A。

电路上的负载为0.36A

我已经在电路上进行了两个热插拔测试。

案例1:输入端的热插拔。 负载连接到电子保险丝、然后电源连接到电路

      Vout 和 IMON 引脚。 观察到正确的输出电压和所需的电流。

      然后我断开负载。 IMON 变为零、Vout 保持不变(5.2V)。

以下示波器图片显示了结果

    

此图片表示蓝-依蒙;黄色-输出电压  

案例2: 加载时的热插拔。 电源连接到电子保险丝、然后负载连接到电路。

      将源极连接到电路后、VOUT 为5.2、而 IMON 为零。

      然后我连接负载。 现在 IMON 和 Vout 保持不变。

    此图片表示蓝-依蒙;黄色-输出电压  

为什么电路在这两种情况下的行为不同?  

下面是我的电路。

谢谢

K Bindhu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bindhu:

    我很抱歉耽误了时间。  

    我认为原理图没有任何问题。 唯一可能的改进可能是使用较低的钳位电压 TVS 二极管。

    这看起来不像电子保险丝无法导通。 这看起来当您在电子保险丝的输出端热插拔负载时、负载不会获取任何电流。  

    案例1基本上是电子保险丝在负载时关闭、您在输入端使用热插拔来执行启动。 这更有可能失败。 不是器件已开启且负载连接到电子保险丝输出的情况2、除非负载需要非常高的电流。 如果它处于限值范围内、则电子保险丝应该会导致此处出现任何问题。  

    此致、
    Arush