This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3704-Q1:计算器中的迟滞

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3704

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1409213/tps3704-q1-hysteresis-in-calculator

器件型号:TPS3704-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS3704

工具与软件:

嗨、团队:

VHYS 在数据表中规定为0.75%(典型值)和1%(最大值)、0.4%min。  

在如下所示的 TPS3704 Excel 计算器中、按如下所示选择了0.9%、不用作用户输入值。  

您能否告知为什么选择0.9%?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的团队会尽快回复。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、辻山

    工具中显示的数字似乎已过时。 您可以看到当前图表中列出的最大值为0.9%、请忽略此数字并 键入最大值1%。 我们将努力更新我们自己的工具。  

    此致、  

    Oscar Ambriz