主题中讨论的其他器件:UCC21550-Q1
工具与软件:
嗨、团队:
对于该器件,我们的客户需要进行 ICT 测试,在未上电时,他们会向 UCC21320 VDDA 和 VDDB 引脚注入外部电压,发现该器件在进行功能测试时输出异常。 向 IN 引脚输入 PWM、没有输出。
他们需要知道、
1.未上电时能否向 VDDA 和 VDDB 引脚注入电压?
2、上电时,如果 VDDA 发生故障,输出是否异常且无 PWM 波?
未上电时、VDDA 的状态是什么? VDDA 也可以承受-0.3V-30V 的电压?