This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2808-1:我可以用这个芯片设计一个电源转换电路吗

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5045, UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1409015/ucc2808-1-can-i-use-this-chip-design-a-power-conversion-circuits

器件型号:UCC2808-1
Thread 中讨论的其他器件:LM5045UCC28951

工具与软件:

TI 人好

我的客户想设计一个具有48VDC/50A 输入、转换为2000VDC/1A、然后在长导线后转换为200VDC/5A 的应用。 另外还有更合适的芯片推荐吗?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    全桥转换器可能会更好。 输入功率接近2500W、因此无需 IC 驱动器。 根据您除了电源转换之外所需的功能、您实际上可能会考虑 DSP 解决方案。 适用于模拟 IC、LM5045或 UCC28951。

    由于输入侧电流非常高、因此您可以考虑使用多相或并行输入(或主从输入)。  UCC28951具有主从模式、而 LM5045具有频率同步功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们是否有任何可以与客户分享的有关设计约束和经验的参考设计或应用手册?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不、我们通常不会遇到这样的高功率问题。 可以参考以下内容。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slup348 

    https://www.ti.com/lit/pdf/snva628 

    对于与 DSP 相关的高功率解决方案、请创建单独的 E2E 来咨询。