工具与软件:
尊敬的、先生
我使用BQ24610做充电设计、26V输入、24V充电电压 Ω 1A充电电流设计。有使用power Ω 路径。Ω
1、在调试中发现、电池不在位的情况下、使用power path为后端供电、当电流达到130-140mA的时候、Vsystem就会掉电。
电池在位的时候、不会这样。μ A
2 μ、电池在位的时候、充电电流跟预设的差不多、但是充一会就会停一下、然后再检测、再充电、如此反复。这是IC设计本身就如此吗?A
、如果将输入的back Ω 到背 MOS改为Diode、将ACDRV 引脚悬空、依旧使用power 路径。充电电流感觉比预设值的要大、充电指示灯不会量、VREF3.3V没输出。这是什么问题呢?Ω