请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27Z561-R2 工具与软件:
尊敬的 TI 团队:
我想问大家一些关于 SOH≠100%的问题。 电量监测计/SOH/SOH 负载率为0.5,设计能力为120mA。我们使用60mA 充电, 24mA 在伺服周期中放电,但 SOH、100%≠它始终显示96%或97%,我们检查 SOH FC@25C, 发现它小于设计容量。 然后、我们将 SOH Load Rate 从0.5更改为1.0、但结果与之前相同。 您能告诉我为什么 SOH FC@25C 总是小于 Design Capacity 吗,以及什么原因导致这种苯胺。
BR、