This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:双向降压/升压电池充电控制器

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756, BQ25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1408459/bq25756-bidirectional-buck-boost-battery-charge-controller

器件型号:BQ25756
主题中讨论的其他器件: BQ25750

工具与软件:

我们有以下应用场景:当28V 直流电压源可用时、它将用于为24V 电池和负载电源充电。 在28V 直流电压源不可用时、24V 电池将作为电源、电池充电控制器将处于反向模式并将24V 直流升压到28V 作为负载电源。  

 BQ25756双向降压/升压电池充电控制器是否可以胜任此任务? 如果没有、您是否可以推荐 ?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    根据您的说明、您将需要使用具有直接电源路径的 BQ25750。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jing:

    您能帮助列出 BQ25750与 BQ25756之间几个明显不同的特性吗?  根据我们快速阅读的数据表、BQ25750和 BQ25756之间似乎没有明显的特性差异。   如果我们购买 BQ25750 EVM 电路板、您认为我们可以对负载进行反向放电模式实验并将电池电压从24V 升压到28V 吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jing:

    有关 BQ25750的一个特殊问题:在自动反向模式 下、当移除 VAC 后、您是否认为它可以在 BAT < VSYS_REV 的条件下以反向模式工作?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    请参阅 BQ25750数据表第4页了解器件比较。

    关于第二个问题、是的、因为它还可以在反向模式下以降压、升压或降压/升压模式运行。