This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25731EVM:如何使用 PTM

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25731, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1409720/bq25731evm-how-to-use-ptm

器件型号:BQ25731EVM
主题中讨论的其他器件:BQ25731USB2ANY

工具与软件:

您好!

我正在尝试使用 BQ25731上的 PTM。 在数据表中、该表并未提供有关如何正确使用该器件的太多信息。

当我尝试通过模拟 EVM 在线 GUI 设置 EN_PTM 寄存器来简单地启用 PTM 时、没有任何效果。

打开和关闭 PTM 的过程是什么?

谢谢!

耐特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nate、

    PTM 用于提高降压/升压运行期间的效率、输入电压=输出电压。

    打开和关闭 PTM 的程序是什么?

    通过禁用和启用 EN_PTM 位来开启/关闭 PTM。

    [报价 userid="569334" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1409720/bq25731evm-how-to-use-ptm "]当我尝试通过模拟 EVM 在线 GUI 设置 EN_PTM 寄存器来简单启用 PTM 时、未执行任何操作。

    在 PTM 模式期间、应禁用 LODR1/LODR2。 我建议 在切换 EN_PTM 位时检查 LODR1/LODR2是否变为低 电平、还是保持切换如果当 EN_PTM=1时 LODR1/LODRV2变为低电平、这意味着 PTM 模式正在工作。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian:

    我将开发板采用4S 配置、通过工作台电源为电池螺纹接线端子施加15V 电压。 然后、我使用 USB2ANY Analog EVM 连接到电路板、其中"Auto Read"设置为每1秒一次。 当我点击"Charging Configuration"选项卡中的 EN_PTM 复选框时、没有任何反应。 VBus 上的输出电压保持不变、所有 FET 都保持关断状态(LODRV1、LODRV2、HIDRV1、HIDRV2)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我理解这个问题。

    PTM 模式设计为仅在充电时工作、不能在放电时工作。 当我将电源连接到 VBUS 输入并使 VBAT 悬空时、PTM 可以正常工作、但反过来则不行。

    是否有办法在 VBUS 上不存在电压的情况下启用直通模式?

    谢谢!

    耐特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nate、

    PTM 模式只能在充电时使用、不能放电。 当我将电源连接到 VBUS 输入并使 VBAT 悬空时、PTM 可以正常工作、但反过来则不行。[/QUOT]

    是的、需要存在 VBUS。

    是否有办法在 VBUS 上不存在电压的情况下启用直通模式?

    我对您的问题感到困惑。 您是尝试使用 OTG 模式通过系统还是通过 VBUS 对电池进行放电?

    此致、

    Christian。

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian:

    USB C 规范允许在协商时通过 USB C 电缆传输直接电池电压。 我希望我能够使用 BQ25731上的 PTM、将电池组电压传递到连接的 USB C 端口。 对于可使用13V 至16.8V 直接电池直通的 USB PD 器件、让 BQ25731进入最有效的工作状态。

    这可以回答您的问题吗?

    数据表在 PTM 是否能够同时用于电池包的充电和放电方面有点模糊。

    是否没有办法让 BQ25731进入直通模式来放电并保持电流限制? 即、如果电池 DCL 已到达、它会关闭 HIDRV1和 HIDRV2?

    谢谢!

    耐特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nate、

    感谢您的澄清、  

    遗憾的是、PTM 仅在向 VBUS 施加输入电压时在正向模式下工作。

    此致、

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 是否有关于向 USB C 端口传递电池电压的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nate、

    我建议参考部分 9.3.9 USB On-The-Go (OTG) 在数据表中:

    此致、

    Christian。