This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61169:电感器 CBC3225T100KR 是否将起作用?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61169

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1410334/tps61169-inductor-cbc3225t100kr-will-function

器件型号:TPS61169

工具与软件:

您好!  

我正在设计 PCB 板、实际上、我已经完成设计了、我想知道此电感器是否可与 TPS61169配合使用。

https://ds.yuden.co.jp/TYCOMPAS/ap/detail?u=M&pn=LSQPA322525T100KR

欢迎提出任何意见。

应用:LCD 背光。

输入电压:3.3伏

输出电压:6s2p 白色 LED 上为19.2伏

输出电流:40 mA

谢谢`s。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rangel:

    选择电感器时的主要考虑因素是考虑额定电流和饱和电流。 此电感器可以支持您的应用。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Patrick、

    我也担心频率、1.2 MHz 有点高。

    我不确定此电感器是否屏蔽、根据我记忆、我在某个位置读取到的电感器是半屏蔽的。 我认为辐射的磁场不应影响 TPS、因为电感器非常靠近 TPS。

    您是否认为1uf/50V 输出陶瓷电容器合格、 或者该电容对于此应用而言太大?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rangel:

    我认为对我们的器件的影响仍然没有问题。 1uF 是我们的建议值、但您可以根据实际电路板测试调整该电容。

    BR

    Patrick