This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25790:BATFET 是如何关闭的?

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1410130/bq25790-how-does-batfet-is-off

器件型号:BQ25790

工具与软件:

是否可以在连接电池时关闭 BATFET?
我更喜欢 FET 以外的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomonori:

    否  从 BAT 到 SYS 的 BATFET 二极管也存在、因此需要外部 shipFET。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想将状态设置为仅内部二极管(从 BAT 到 VSYS)、以防止电流从 VSYS 流向 BAT。
    是否可以关闭 BATFET?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomonori:

    否  BATFET 的体二极管始终存在且不能关闭。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我想问的是、如果电池电压高于 UVLO 并且没有 USB、我不能这样做"只有体二极管有效"?
    "怎么样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomonori:

    当处于仅电池模式(VBUS 上无电压)时、充电器具有一个电荷泵、可将 BATFET 的栅极驱动至高电平、如果电池电压大于电池 UVLO、则将其打开。

    此致、

    Jeff  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    是否是在电池高于 UVLO 以连接 VBUS 并关闭充电[EN_CHG=0、ENport=L]时关闭 BATFET 的唯一方法?
    即使存在 VBUS、如果启用了 HI-Z 或 DISACDRV、BATFET 也不会关闭?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomonori:

    否  BATFET 在高阻态模式下全开启(当 VBUS<UVLO 或 EN_HIZ 位=1时开始为自动高阻态)。  DISACDRV 对 BATFET 没有影响。

    EN_CHG =0关闭从 SYS 到 BAT 的电流、即充电但不从 BAT 到 SYS 放电。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    当 VBUS 存在且 EN_CHG=0关闭从 SYS 到 BAT 的电流时、进行卸载。
    当 VBUS 不存在时、"EN_CHG =0"会关闭从 SYS 到 BAT 的电流吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomonori:

    否  

    此致、

    Jeff