请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ79616-Q1 工具与软件:
您好!
我正在测试 BQ79616-Q1 EVM、有一个关于 GPIO 测量的问题。 如果禁用 GPIO 引脚、为什么测量值为-5V?
感谢您的回答。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我正在测试 BQ79616-Q1 EVM、有一个关于 GPIO 测量的问题。 如果禁用 GPIO 引脚、为什么测量值为-5V?
感谢您的回答。