This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:单节电池应用的 bq40z50

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1411131/bq40z50-r1-bq40z50-with-single-cell-application

器件型号:BQ40Z50-R1
Thread 中讨论的其他器件:BQ40Z50

工具与软件:

您好、TI 专家

 我遇到了使用 BQ40z50时的问题 单节电池 有所不同。

 事情是这样的。 我将 OTC 阈值设置为45度、将 OTD 设置为60度。

 当我在[45、60]度范围内测试电池放电性能时、发现 PACK 电压下降、导致我的主板工作失败。 PLZ 参考附件中的波形。  

 然后、我认为监测计有一个 悖论、其中、当电池通过 OTC 和低于 OTD 工作时、这意味着 chargeFET 尚未具有电容器和 dischargeFET。 此时、当负载电流增加时、只有当电量监测计检测到负载电流时、电量监测计才能打开 CHGFET 以向负载放电。 整个过程需要时间、当电流通过 CHGFET 体二极管时、PACK 电压会下降、进而使我的电路板无法工作。

  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我有几个问题。

    1-您是否正在使用我们的评估板? 如果不是、请分享您的原理图。

    2-请分享您的设置- gg 文件

    3-请共享一个日志文件。  

    当发生 OTC 时、CHG FET 关断。 当发生 OTD 时、DSG FET 关断。 无论 OTC 还是 OTD、电池包电压都不应下降。 除非原理图有误。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附件中有.gg 文件和日志文件。

    但是、我仍然需要自行说明、当电池处于特定温度(例如55度)时、OTC 设置为50且 OTD 设置为60、这意味着 CHGFET 处于关闭状态而 DSGFET 仍然导通。  

    因此、当发生浪涌负载时、电量监测计可以在检测到小负载电流后打开 CHGFET。 该过程需要时间、在 CHGFET 打开期间、来自电芯的电流只能通过 CHGFET 的体二极管。

    如果问题能够解决、PLZ 为我提供该机制的规格

    e2e.ti.com/.../4628.battery.gg.csve2e.ti.com/.../battery.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在日志文件中看到异常行为。 当电流为负时、电量监测计检测充电状态。 当存在负电流时、绝不应发生 OTC。 充电意味着正电流。  




    如果不使用 TI 的评估板、请分享您的原理图。

    使2A 电流负载流过 CHG FET 的体二极管可能会损坏 FET。  

    您正在执行的电流测试未显示良好的行为、因为监测计应该检测到放电模式、而不是充电模式。 现在要回答您的问题。 如果 CHG FET 关断而 DSG FET 导通并且施加了负载、则电量监测计会让电流流过体二极管。 请注意、如果电流大于体二极管阈值参数、它将重新导通 FET、以防止 FET 损坏。 此体二极管 FET 功能由 FW 控制、可延迟长达2秒的反应。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉目前无法分享这个原理图、因为 BMS 板不是我们开的、但是我会尽快拿到并分享。

    正如您提到的、监测计在放电过程中存在错误行为  、哪些因素会导致这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SRP 和 SRN 引脚可能会翻转。 很难说没有原理图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我会尽快将原理图分享给您。