This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100:测量仪表损坏并抛出荒谬的值

Guru**** 2644665 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ34Z100, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1410750/bq34z100-gauge-getting-corrupted-and-throwing-absurd-values

器件型号:BQ34Z100
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、、 EV2400

工具与软件:

您好!  

我们在设计中使用了 BQ34Z100电量监测计。 我们以前从未遇到过这种问题、但最近我们使用 EV2400在测量仪表上刷写任何黄金映像并断开 EV2400连接时、电量监测计会损坏、如出现荒谬的电流、电压和 SOC 值。 我们尚未完成一个成功的学习循环、这是另一个问题、但正在 TI FAE 的帮助下完成。 有人见过这种问题吗? 这些值可以通过 STM32在 BMS 上看到。 一旦我们看到了这些荒谬的值、我们就尝试通过 BQStudio 查看参数、但始终无法检测到电量监测计。 目前、我们使用电量监测计仅监测电池包电流、电池包电压和功率、因此该问题需要与学习周期并排解决。  

提前感谢、

Srinath。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srinath:

    这可能是器件和 MCU 的时序问题。 您的 MCU 是否支持时钟延展? BQstudio 在日志记录时是否也看到了这些荒谬的值?

    尝试在 BQstudio 上记录学习周期、以查看是否存在任何奇怪的值。  

    实现成功的学习周期(tij.co.jp)

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    我们以前从未见过这种问题、这种情况是最近才发生的。 BQStudio 上也出现了这些荒谬的值。 当我们尝试使用黄金映像对监测计重新编程时、只要我们看到这些荒谬的值、监测计就没有响应、bqstudio 崩溃、并且绝不会再次检测到监测计。

    谢谢!

    Srinath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    我正在附加图像,在那里你可以看到这些荒谬的价值。 顺便说一下、我们的 MCU 支持时钟扩展。 我们是否应该启用它? 如果是、为什么? 我们以前的电路板中未启用该功能、该功能完美地提供了电流和电压数据、不会出现任何问题。

    谢谢!

    Srinath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srinath:

    这是很奇怪的行为、您是否能够写入器件? 寄存器是否保持不变?

    您能否使用 R2 FW 刷写器件并将黄金映像上传到器件、然后查看这种行为是否继续。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    将尝试此操作、并告知您是否再次出现此问题。

    此致、

    Srinath