This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:所需的仅供电模式。 这是可行的吗? 如果可能、支持哪些 PD 级别?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1411001/tps25750-source-only-mode-desired-is-this-possible-what-pd-levels-are-supported-if-possible

器件型号:TPS25750

工具与软件:

您好、我们需要在纯拉电流模式应用中使用 TPS25750或751。 配置工具不提供此选项。 是否可以写入寄存器以强制芯片仅用作 PD 源?

如果可以做到这一点、则支持哪些 PD 级别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mehdi、您好!

    配置工具中的第一个问题仅提供5V 拉电流配置。

    如果您需要更高电压的"仅供电方"、可以手动更改 Advanced Config 中的某些设置

    • 端口配置寄存器
      • 将 TypeC 状态机设置为仅 Source
    • 端口控制寄存器
      • 确保启动交换到受电方和处理交换到受电方是  不会
    • 发送受电能力
      • 数字 PDO = 0

    它可以支持所有 SPR 合约(<= 100W)

    我们目前仅支持通过 GUI 中列出的兼容 BQ 器件提供更高的电压。 我们正在考虑在未来开放这一系统、但目前还没有这一功能。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到您在25751的 Advanced Config GUI 中标识的设置选项。

    25750呢? 如果要使用该器件、我们该怎么办? 25750是否仅可用作100W 电源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mehdi、您好!

    目前不建议将 TPS25750用于任何新设计、很遗憾、GUI 不支持这种配置。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1346998/faq-tps25751-migrating-from-the-tps25750-to-the-tps25751?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=tps25751#

    如果您不担心最新的合规性、您可能还需要查看 TPS65987DK

    谢谢。此致、

    Chris