This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A96:如何决定 Rtop 和 Rbottom 以启用该器件

Guru**** 2523640 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A96

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1412367/tps7a96-how-to-decide-the-rtop-and-rbottom-to-enable-the-device

器件型号:TPS7A96

工具与软件:

嗨、团队:

您能否告知以下条件下建议的 Rtop、以在 Vin 变为3.0V 时打开器件?

VON:3.0V

Rbottom:10K

此致、

高桥则之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的提问。

    FB_PG 引脚用于调整 TPS7A96器件的电流限制。  

    有关更多信息、请参阅数据表中的第30页:

    客户希望将器件的电流限制设置为什么值?

    客户打算如何使用 FB_PG 引脚?

    请在您有空时告诉我。

    谢谢!

    Hannah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hannah、

    他们的问题与数据表中的公式1和2有关、并了解如何 在以下条件下确定 Rtop、以在 Vin 变为3.0V 时打开器件。 这有道理吗? 您能否提供计算过程的推荐值?

    VON:3.0V

    Rbottom:10K

    此致、

    高桥则之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Noriyuki:

    感谢您的进一步解释。 这对我来说很合理。 假设数据表中规定 VEN、HI 电压为1.22V、然后使用公式1:

    Rtop <(10k) x ((3/1.22)-1)、Rtop < 14.6k、这意味着它们应选择小于或等于14.6k Ω 的 Rtop 值。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Hannah