This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS723-Q1:功能安全时基故障率、FMD 文件

Guru**** 2317430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1407726/tps723-q1-functional-safety-fit-rate-fmd-file

器件型号:TPS723-Q1

工具与软件:

您好、先生或女士

我无法  从 TI 网站上找到 TPS72301QDBVRQ1的时基故障率、FMD 信息。 请提供 我  TPS72301QDBVRQ1的 时基故障率、FMD 文件。 谢谢。

此致、

YangZhen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 YangZhen:

    感谢您回答有关 TPS723Q1器件的功能安全文档的问题。

    请允许我在5-6个工作周内完成本文档并在 TI.com 网站上发布。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Hannah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Grace

    很高兴收到您的回复。 我想再次与您核实这是否是一个拼写错误5~6工作周.

    是否要输入5~6个工作日或周?

    此致、

    Yang Zhen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang Zhen:

    德州仪器(TI)内部的功能安全文档流程需要5-6周的时间才能收到相应的文档批准。  

    很抱歉给您带来不便。  

    此致、

    Hannah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会随时向您通报最新流程。

    此致!

    Hannah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yang Zhen、

    您能否介绍一下您在应用中使用的输入/输出/和负载电流。

    此致!

    Hannah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yang Zhen、

    本文档目前正在审核中。

    此致、

    Hannah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入-6V;输出-1.2V;负载电流50mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢杨振。 该文档目前正在审核中。

    此致!

    Hannah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yang Zhen、

    目前正在发布此文档。

    我应该在接下来的几天内为您准备好一份文档。

    此致!

    Hannah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hannah

    太棒了!!! 将5~6周缩短到数天是一项很好的工作。 如果你在上海,我会给你买一个月饼。

    此致、

    Yang Zhen  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yang Zhen、

    这里我附上了此器件的功能安全文档:  

    e2e.ti.com/.../TPS723Q1_5F00_FunctionalSafetyDocumentwithPinFMA.pdf

    这只是一份草稿、最终副本将在未来几天内发布。

    希望这对您有所帮助!

    如果您有任何其他问题或疑虑、请告诉我。

    此致!

    Hannah