This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23881B:器件建议

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23881B, TPS23881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1413493/tps23881b-device-recommendation

器件型号:TPS23881B
主题中讨论的其他器件: TPS23881

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户  产品输入信号是 POE、它将传输电力和数据、我们想要获得30W 的功率以及480Mbps 的额定数据、这意味着我们至少需要支持5级的 POE PD 芯片组、如802.3bt。

 

您能帮 我评论一下吗? 谢谢! TPS23881B 是否适用?

 

另一个关于 POE、4级与5级之间的技术差异是什么? 请您与我分享更多信息吗?

谢谢

Lillian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lillian:

    请查看支持>30W 功率的 PSE 的选择图。 TPS23881和 TPS23881B 之间的主要区别在于具有自主模式、无需主机控制器来配置器件。

    任何高于30W 的功率都需要4线对功率(根据规范)。 5级允许 PSE 实现高达45W 的功率。

    根据 IEE 规范进行分类时、5级包含在第4个手指中。

    有关 PoE 和功率分类的更多信息、请观看 此处的视频。

    此致、

    Brandon