This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80EVM-020:bq40z80 EVM 板测试怀疑

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1411774/bq40z80evm-020-bq40z80-evm-board-testing-doubts

器件型号:BQ40Z80EVM-020
Thread 中讨论的其他器件:BQ40Z80BQSTUDIO

工具与软件:

您好!

使用 bq40z80 EVM 板、可以对电池充电和放电。 我没有任何问题。 我需要使用 bqstudio 查找流经 SRP 和 SRN 端子的电流、如何实现该目的?

我需要控制充电电流、如何使用 bqstudio 来实现此目的?
例如、我需要充电电流不超过4A。 我可以更改 bqstudio 的数据存储器中的保护值。 如何测试它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manas:

    Unknown 说:
    使用 bq40z80 EVM 板、您可以对电池充电和放电。 我没有任何问题。 我需要使用 bqstudio 来确定流经 SRP 和 SRN 终端的电流、如何实现该目的?

    流经 SRP/SRN 引脚的电流应该被 bqStudio 中的0x0A Current ()寄存器反映出来。

    [quote userid="619986" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1411774/bq40z80evm-020-bq40z80-evm-board-testing-doubts 我需要控制充电电流如何使用 bqstudio?

    我认为 bq40z80 TRM 的第5.1节将是一个很好的资源。 本节将介绍需要更改哪些参数以及监测计的高级充电算法是如何工作的。

    https://www.ti.com/lit/ug/sluubt5a/sluubt5a.pdf 

    [报价 userid="619986" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1411774/bq40z80evm-020-bq40z80-evm-board-testing-doubts "]例如、我需要充电电流不超过4A。 我可以更改 bqstudio 的数据存储器中的保护值。 如何测试?[/QUOT]

    我相信充电过流保护功能将是此处的最佳选择。 若要测试此情况、请在电量监测计处于 CHG 模式时施加大于阈值的电流、并确保发生以下跳闸部分中的操作。

     

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!  
    我已经更改了 bqstudio 中的值并施加高于阈值的5.8A 电流、但我看不到发生了任何操作、我可以从何处获取详细信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manas:

    施加5.8A 电流的时间是否足以满足 OCC 延迟? 如果您发送的.gg 文件在使用中、我们可以确认设置。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!  

    我们将进行检查并作出响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!
    是的、OCC 工作正常。 此外、它是否有可能继续充电至低于上述限制而不高于此限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于 OCC 启用[XCHG]位、这将禁用 CHG FET、直到保护功能被清除、因此这应该会阻止电芯进一步充电。

    此致、

    Anthony