This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:SRN 和 SRP 的输入范围

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1413515/bq27426-the-input-range-of-srn-and-srp

器件型号:BQ27426

工具与软件:

嗨、团队:

我阅读了 DS、但没有找到 SRN、SRP 之间有关 ADC 输入范围的数据。 您能帮忙共享吗?

另一个问题是、基于检测电池包电压或 ADC 最小采样精度、低于电压精度是否为1mV?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailun、  

    SRP 和 SRN 输入电压范围的绝对最大额定值为-0.3V 至(VBAT + 0.3) V 我认为数据表中的图片是器件工作温度范围内的电池电压精度。  

    此致、  

    Robert。