请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25798 主题中讨论的其他器件:TPS25730、
工具与软件:
我的电路有问题、似乎无法诊断问题所在。 我的电路包含一个 TPS25730 USB-C 控制器和一个 BQ25798 4节降压/升压电池充电器。 25730控制器在 PPHV 引脚上输出20VDC、但25798升压电池充电器仅在 SYS 引脚上输出4VDC。 25798的内部线性稳压器(REGN)产生5V 电压。 如果需要、我可以上传原理图或发布指向原理图的链接。 在这方面的任何帮助都将是有帮助的。 我预计25798电池充电器的 SYS 将产生大约15伏的电压。
github.com/.../Battery-Charger-Circuit
此致、
Sean DiGiovanni