This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C56EVM-066:如何使用评估板

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C53, UCC28C56H, UCC28C53-Q1, UCC28C56EVM-066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1409307/ucc28c56evm-066-how-to-use-evaluation-board

器件型号:UCC28C56EVM-066
主题中讨论的其他器件: UCC28C56H-Q1UCC28C53-Q1、UCC28C53

工具与软件:

ご協力いただきありがとうございます。μ A
UCC28C56EVM-μ 066の使い方について問い合わせたいのですが。

このボードに搭載されているPWMコントローラICはUCC28C56H Ω Q1ですが、このICをUCC28C53 Ω Q1に変更すると正常に動作しますか Ω?
ICを交換したところ、正常に動作しませんでした。μ A
ICを変更する場合、他の部品も交換する必要がありますか μ A?

よろしくお願いいたします。μ A

(株)ニッキ
市形台 μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只要两个器件都是引脚对引脚兼容的、就可以在 UCC28C56EVM-66上使用 UCC28C53。 两个器件之间的唯一区别是 UVLO、这意味着一个器件 比另一个器件需要更短的时间才能启动。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel:

    感谢您与我们联系。
    我只了解了 UVLO 差异。
    但是、仅仅更换元件并不能正常工作。
    在 UCC28C56EVM-066板上安装 UCC28C53-Q1时、是否需要将 C12的电容从22uF 增加?
    我相信以下数据表中的公式表明、不同的 UVLO 会改变 C12的电容。

    (UCC28C53-Q1数据表的第31页)

    提前感谢您。

    此致

    Ichikatai

    株式会社尼基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nikki、抱歉响应出现延迟。 请参阅下面的后续内容。

    -当你提到它不能正常工作,你能详细说明吗? 有什么问题吗? 它无法启动? 您能否提供(VDD DRV-GND)、(DRV-GND)、(CS-GND)、(VS-GND)的波形以进行更好的调试?

    -关于 CVDD cap ,您可以保持相同的值。 在不同的 UVLO 下、器件启动所需的时间会更长(更高的 UVLO_ON)或更短(更低的 UVLO_ON)、但这不会影响器件的性能。

    谢谢你