This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3624:保护摘要

Guru**** 2547410 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1414160/lmg3624-protection-summary

器件型号:LMG3624

工具与软件:

嗨、团队:

我能否知道哪种保护是在消除故障状态或闭锁保护时自动重试? 我看到了以下说明和图、我知道它们都分类为自动重试。 客户希望的是在没有除 PWM IN-引脚之外的其他输入的情况下再次导通。

AUX UVLO: 自动重试? (当 AUX 电压高于阈值时、当 PWM 高电平传入 IN 引脚时、FET 变为导通)

逐周期电流限制:自动重试?  (有限制时、FET 很快将关断。 当 PWM 的下一个周期进入时、FET 会照常开启)

过热保护:(仅在/FLT 引脚中报告) 自动重试?

此致、

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hayashi、  

    正确、 UVLO、 过流保护和过热保护并非都是自动重试。

    当 AUX 高于 UVLO 正向阈值电压并且 IN 为高电平时、FET 导通。  

    当触发过流保护且 IN 变为低电平时、OCP 会复位。 然后、当 IN 为高电平时、FET 将导通。  

    当结温低于 OTP 负向阈值145C 时、OTP 将复位。  然后、当 IN 为高电平时、FET 将开启。  

    谢谢!

    John