请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28750 工具与软件:
有关反激式转换器设计的 UCC28750的查询
尊敬的 TI:
我目前正在设计反激式转换器、需要帮助。 我的设计参数是70-120V 直流输入电压和12V 输出电压(电流约为5A)。 我正在考虑将 UCC28750用于这种应用、但希望在没有光耦合器的情况下实现它。 您能否确认此 IC 是否适合此用途?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
无需光耦合器即可使用任何 PWM 控制器。 UCC28C56EVM-066是一个展示通用 PWM 的最新示例。

Steve