Other Parts Discussed in Thread: LM5035
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5035 工具与软件:
您好!
我们是否有使用 LM5035进行半桥设计的设计 Excel 计算器?
这些是我的测试条件
输入电压- 20-95V
VOUT - 13V、30A
谢谢
Sahil
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我尚未找到 LM5035的设计计算器、但数据表中显示了出色的详细信息。 我推荐使用 TI Power Stage Designer 、作为功率级的设计和检查方法、结合数据表中提供的详细信息、您应该能够提出设计。 您还可以 在此处搜索 TI 参考设计数据库。
Steve