This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87702-Q1:OTP 问题

Guru**** 2516670 points
Other Parts Discussed in Thread: LP87702-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1414070/lp87702-q1-otp-question

器件型号:LP87702-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

我的客户与第三方联系、该第三方可以帮助他们烧写 OTP。 下面的 Excel 是我们的 OTP 设置。

e2e.ti.com/.../LP87702Q_2D00_Q1_5F00_B0_5F00_OTP-configuration-OTP29_5F00_3.xlsx

但我们发现、一些可疑的 LP87702-Q1无法输出正确的电压。 我们转储了寄存器、如以下附件所示。

e2e.ti.com/.../LP8770.csv

1.请问您可以帮助找出可疑芯片无法正常输出的原因吗? 如果您需要任何其他寄存器来查找根本原因、请帮助我知道。

2. 如果我们想在系统中使用 MCU 来覆盖新的 OTP。 您可以帮助我了解设置吗? 我们试图覆盖 I2C 寄存器、但没有用。

此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy:

    LP87702-Q1器件是基于 OTP (一次性可编程)的器件、在出厂后无法重新编程。 此外、对 OTP 进行编程需要 TI 出厂设置才能访问。

    1. 根据*。csv 文件、我可以表示从器件读回的值是复位值。 因此、这意味着器件未编程或始终处于复位状态。  
    2. 我认为如果器件处于连续复位状态、则不能覆盖寄存器。

    另外让我感到担忧的是、由于我不知道允许将此功能应用到 LP87702-Q1器件、谁的第三方提供了此类服务。 我们正在发布 EEPROM 器件的第三方编程、但不针对基于 OTP 的编程。 此外、还有第三方无法对其进行编程的器件。  

    BR, Jari.