This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3854:需要 TI 器件的不连续信息

Guru**** 2550940 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1410133/uc3854-ti-devices-discontinution-information-needed

器件型号:UC3854

工具与软件:

您好!

我们使用的是 TI 器件。 请确认所连器件已由 TI 停产。

e2e.ti.com/.../451210186161_5F00_TI.pdf

此致、

Pravin Dhutekar

email-Pravin.dhutekar@philips.com

手机-+91 7387000455

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pravin、您好!

    我们将重新设计这一工艺。 在那之前,现有的材料是可用的,

    我希望这能解答您的问题。


    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、请告知我这些器件的暂定供货日期/年。 这将有助于我们更好地进行规划。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pravin、您好!

    我不清楚我们何时会发布该材料的较新版本的日期。 目前的计划是继续生产旧版本、直到我们可以切换到新版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、需要最后一个帮助。 请告诉我这适用于所有这些器件- UC3854AN、 UCC27324DGN、UCC27424P、UCC3895DW。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pravin、您好!

    这些器件都处于活动状态。 我目前没有看到任何停产计划。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否查看随附的通知? 通知中提到器件将在 LTB 日期内停止生产。 本通知由 TI only.e2e.ti.com/.../451210186161_5F00_TI-_2800_1_2900_.pdf 发出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pravin、您好!

    我的理解是 LTB 日期不再有效。 我会仔细检查、以确保从我看到的结果来看、我们最终会将这些产品转变为现代流程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pravin、您好!

    您应该已经看到该 PCN 缩回、

    您能确认吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我们收到了 PCN 收回通知。 随附有关参考的通知 我现在要关闭案例、因为我的问题现已解决。 感谢您的帮助和 support.e2e.ti.com/.../TXII_2D00_L_2D00_A0020566415_2D00_1.pdf