This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2825A-UC2825A-EVM EP:数据表与 TI 网页不符

Guru**** 2503835 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1414659/uc2825a-ep-discrepancy-of-datasheet-vs-ti-webpage

器件型号:UC2825A-UC2825A EP

工具与软件:

您好!

UC2825A-UC2825A-TI EP 网页显示为器件具有50%的最大占空比。 然而、数据表显示的最大占空比为85% 哪一个是对的??  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有两种方法来指定 dmax:每个输出和两个输出。 数据表基于这两个输出。 Web 是单输出的。 近10年来、单输出方式逐渐流行、但在此之前、两种输出方式共同流行。 所以网络和数据表都是正确的。 在任何情况下、请遵循数据表。