工具与软件:
您好!
我已根据随附的原理图设计了一个电路、将9V 至48V 的输入电压范围转换为18V 输出。 但在测试过程中、当输入电压设置在12V 和24V 之间且负载为50欧姆时、我观察到异常行为。 这包括显著的噪声和达到电源限制(超过1.5A)的高电流消耗。
此外、我测试了 MOSFET 的栅极信号并观察到我不完全了解的行为。 我附上了示波器屏幕截图、其中每个图都对应 MOSFET 的栅极信号、从顶部的 Q1到底部的 Q4 (所有测量值都以接地为基准)。
您能否帮助确定问题或建议进一步测试以帮助确定问题?
感谢你的帮助。