This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27542EVM:某些 bq27542-G1样本处于可以对化学物质或数据存储器进行编程的状态##39;t

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1414448/bq27542evm-some-bq27542-g1-samples-are-in-a-state-where-the-chemistry-or-data-memory-can-t-be-programmed

器件型号:BQ27542EVM
Thread 中讨论的其他器件:BQ27542-G1BQSTUDIO

工具与软件:

大家好、团队成员:

我的客户正在使用 bq27542-G1大规模生产应用。
在制造过程中、某些样本处于无法对化学物质或数据存储器进行编程的状态。
目前还不清楚为什么在他们的制造过程中会出现这种情况、但对 Golden Image 进行编程会使样片返回到可以正常编程的状态。

附加文件是从 NG sample 和 Normal sample 导出的 DOFF 文件。
注意)我无法在此线程上附加 dffs 文件,因此扩展名从 df.fs 更改为 txt。
e2e.ti.com/.../bq27542G1_5F00_NG.txt

e2e.ti.com/.../bq27542G1_5F00_OK.txt

您是否知道 NG 样本中发生了什么情况?

此致、
Yaita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    器件是否已密封? 您能否与器件通信并使用 bqStudio 对值进行编程?  

    此致、  

    Robert。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert-San:

    感谢您的答复。

    >设备是否密封?
    >您是否能够与器件通信并使用 bqStudio 对值进行编程?  
    我附加了表明  bqStudio 无法对化学物质进行编程的采集。 (无法对数据存储器进行编程。)
    另一方面、我们可以 无错误地读取数据存储器。

    我认为以下图片显示该器件未密封。


    此致、
    Yaita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您可能正在使用非常过时的 bqStudio。 请 在此处升级到 bqStudio 的最新测试版本。  

    此致、  

    Robert。