This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164-Q1:仿真输出电压异常

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5164-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1416007/lm5164-q1-simulation-output-voltage-is-abnormal

器件型号:LM5164-Q1

工具与软件:

WVB 团队、

我的客户使用 LM5164-Q1 PSPICE 模型使用 simetrix (一款软件工具)进行仿真、但得到错误的输出电压、大约是5V、但他们希望获得12V 输出电压、您能帮助进行审查、提前谢谢!

此致、

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack:

    建议将 PSPICE 模型与 TI 的 PSPICE 配合使用。  使用另一个模拟软件通常会在网表中产生问题。   

    希望这对您有所帮助、

    David。