This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3306-Q1:TPS3306-33QDRQ1的 WDI 输入电平

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3306-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1415361/tps3306-q1-wdi-input-levels-for-tps3306-33qdrq1

器件型号:TPS3306-Q1

工具与软件:

你好  

我想使用上面的来监控我的 DSP 的+5V 和+3.3V。

因此选择了-33版本。

如果我选择 Vdd 作为5V、则 Sense1连接到+5V、而 Sense2连接到+3.3V

/RST 上拉至3.3V 并进入我的 DSP。 到目前为止一切顺利。

如果我使用同一 DSP 的 O/P 驱动 WDI、这将是3.3V 电平。

如果我正确读取了 DS、则 WDI 电平为0.7Vdd 和0.3Vdd  

这是否意味着我无法在此配置下直接通过3.3V DSP 驱动 WDI?

或者、如果我选择 Vdd 作为3.3V、我可以将 Sense1端子直接连接到+5V、

(希望内部电阻分压器应将端子保持在3.3V 以下)  

提前感谢

Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    感谢您的提问!  

    查看 绝对最大额定值、可以看到所有最大引脚都可以连接到7V。  

    是的、您应该能够使用 DSP 驱动 WDI 引脚。   

    由于您有 TPS3306-33型号、因此当 SENSE 1的电压电平低于阈值(4.55V)时、SENSE 1将级接复位引脚、从而在 SENSE2的电压电平低于2.93V 时、SENSE1可以直接连接到5V 电源轨、而 SENSE 2将使 RESET 生效、需要连接3.3V 电源轨。  

    我希望这对您有所帮助!  

    此致、

    Sila.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sila  

    我们对此进行了充分的阐述、  

    TPS…… 由 Vdd 供电、时长为3.3V、

    由来自 DSP 的3.3信号驱动的 WDI、  

    Sense1作为+5V、而 Sense2作为3.3V  

    电源轨产生浪涌。  

    希望这样可以吗?  

    最后一个问题。  

    我是否需要在 SENSE 端子上添加一个小型电容器(1nF 至10nF)以进行抗尖峰脉冲?  

    谢谢、祝您愉快

    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:  

    这是一个旧器件、遗憾的是、我目前在实验室中没有任何装置来测试和分享示波器图片。 似乎数据表规格中应有尽有、我没有看到任何问题。

    我们不确定您的检测信号的噪声有多大、但我们建议在 VDD 引脚处使用0.1至1uF 的电容器、这是一个良好的设计实践。   

    选择 TPS3306-Q1有什么具体的方式。 我推荐我们的较新器件。 您可以查看 TPS35-Q1 和/或 TPS36-Q1。 它们在 SENSE 引脚上已经具有15us 的干扰抗扰能力。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。 我希望您能度过美好的一天!

    此致、

    Sila.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的快速回复。

    回答您 LIFO 时、没有选择 TP3306-33的具体原因

    不同之处在于它可直接监控5V 和3.3V 电压、并且可以在 TI store 购买。

    其他一些可行的选择是不可行的。

    我们将采用抗尖峰脉冲电容作为一项谨慎措施。

    我会研究您为我的未来设计推荐的方案。

    再次感谢、度过了一个美好的周末。

    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:  

    很乐意提供帮助!

    此致、

    Sila.