This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:UCC28070是否适用于非桥接或桥接交错?

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070, UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1415087/ucc28070-is-ucc28070-suitable-for-non-bridged-or-bridged-interleaving

器件型号:UCC28070
主题中讨论的其他器件: UCD3138

工具与软件:

UCC28070是否适用于非桥接或桥接交错? 规格书有桥互锁,但有桥互锁在某个网页 www.elecfans.com/.../2050634.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外、这款芯片是否支持 交错图腾柱?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UCD3138是否支持 交错图腾柱?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UCD3138可以支持交错式图腾柱 PFC、但没有可用的参考设计。  

    UCC28070不支持交错图腾柱 PFC、但我们提供了交流无桥参考设计: www.ti.com/.../PMP40261

    UCC28070主要用作交错式升压 PFC 控制器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 UCD3138支持交错图腾柱 PFC 时、使用哪种模式、CCM、BCM、CRM 或 DCM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UCC28070不支持交错图腾柱 PFC、但我们提供了交流无桥参考设计: www.ti.com/.../PMP40261

    但它不是 交流无桥!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请重新阅读。

    如果您不知道: https://www.ti.com/lit/an/slua517/slua517.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不知道您的意思。 您可以根据需要进行设计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    这似乎可以被认为是半无桥的,而不是绝对无桥的,对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们看到的常见无桥图腾柱为 L (到电感器)、连接到上下快管、 N 连接到上下慢管、如图所示。
    但是 TI 的数据显示、两个快管都在下臂中。 如果两者都可以使用、是否意味着 D1和 Q2可以互换?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、这是两个独立的主题。

    UCD3138是一种数字控制器。 它可支持 CCM、DCM、CrCM 图腾柱 PFC、具体取决于您的固件。

    UCC28070是一种模拟控制器。 主要用作交错 CCM 升压 PFC 控制器。 但也可以将其用作半桥拓扑。 它不同于图腾柱拓扑。