请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ79612-Q1 主题中讨论的其他器件:USB2ANY
工具与软件:
您好!
我尝试连接到我的 PCB (使用 IC BQ79612)、但我通过 GUI 看到这条消息。
当我进入 BSL 模式时、它不会更新固件。 我目前看到的唯一解决方案是 使用 FirmwareLoader 自行添加固件3.1.1.14、但我无法在任何位置找到该文件。
请您向我提供此文件或为我提供其他解决方案吗?

谢谢、Abbas