This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR54410:最大输出电流

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR54410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1414149/lmr54410-maximum-output-current

器件型号:LMR54410

工具与软件:

团队成员、您好!

LMR54410限制为1.0A。 但我的客户尝试使用1.1A。 我知道 TI 不建议这样做、 但请就 LMR54410是否可用于以下条件提供您的意见:

  • VIN (max)= 15V
  • VOUT = 3.3V±2%
  • Iout = 1.1A (恒定)

在我的理解中、直流/直流 恒定 电流 受 SOA 限制。

此致、

Shotaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您的频率和电感器值是多少??

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    频率:由于 LMR54410F、为1.1MHz

    电感值:6.8uH

    此致、

    Shotaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    可以使用频率和电感器值来计算电感器电流的峰值和谷值。

    然后与最坏情况下的电流限值进行比较、并确定在1.1A 的负载下是否会触发电流限值。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    然后运行 Power Stage Designer。 您认为 将触发"低侧电流限制"、对吧?

    低侧

    高侧

    此致、

    Shotaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    根据输入、电感器纹波电流大约为0.344A

    峰值电流将为1.1+(0.344/2)= 1.272A

    您的谷值电流将为1.1-(0.344/2)= 9.928A

    因此、当您非常接近峰值电流限制时、谷值电流限制将清除。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我还根据下面的注释计算了最大电流。 结果在这里。 您能回顾一下我的计算吗?

    https://www.ti.com/lit/ta /ssztay5/ssztssztay5.pdf

    • I4.78A (max)= 1.43A (带 Ipeak)
    • I3874 (max)= 1.27A (带 Ivalley)

    -->1.27A 是电流限值所允许的最大电流。

    *IPEAK=1.6A、Ivalle=1.1A

    此致、

    Shotaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您的公式和计算对于所选的电流限制值是正确的。

    但是、在我看来、最好使用峰值电流限制的最小值作为最坏的情况、因为  

    该值得到保证。

    此外、请记住、如果触发谷值电流限制、频率将降低、但输出电压会降低

    输出电压将保持稳定。  如果触发峰值电流限制、则输出电压将下降到超出稳压范围。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    好的、我理解。 我将在下面向我的客户告知最大电流。

    • I4.78A (max)= 1.08A (带 Ipeak)
    • I4.11A (max)= 1.07A (带 Ivalley)

    -->1.07A  是电流限值所允许的最大电流。

    *IPEAK=1.25A、Ivalle=0.9A

    此致、

    Shotaro