This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS37:选择电容用于延时时间的电压

Guru**** 2508655 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1416609/tps37-selection-of-voltages-for-capacitors-for-time-delay

器件型号:TPS37

工具与软件:

这些引脚上的最大电压输出是多少: CTS1、CTR1、CTS2、CTR2?

也就是说、我应该为使用的电容器选择多大的电压?

我在数据表中找不到这个。 电压是否与 Vdd 有关? 我注意到、如果我驱动这些引脚、则建议运行条件§7.3显示的最大值为5.5V。 但我不是在驱动它们、我只是在那里放置一个电容器、因此期望电压在§7.5中列出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Iain:

    CTS 和 CTR 电容器充电电压对器件的 VDD 具有一些内部依赖性。 此应用应使用5.5V 或更高的电容器额定电压。

    Jesse