This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1A:原理图和 PCB 审核

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1412042/bq78350-r1a-schematic-and-pcb-review

器件型号:BQ78350-R1A
Thread 中讨论的其他器件:BQ76940BQ78350

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们计划将 BQ78350与 BQ76940 BMS IC 配合使用。 我们有一个时间表和板已准备好、我们希望得到审核。 我们已经与 BQ76940团队进行了分享、目前正在对其进行审查。 我可以在 pvt 聊天或电子邮件中共享文件。 只是想在我们将其投入生产之前让电路板和文件查看。

此致、
N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请让 bq76940团队的代表将这些文件转发给我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    我已要求   转发文件供您审阅。

    此致、
    N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将与 Luis 核实并通过他提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    您是否对我的评论有任何更新? 请提供建议。

    此致、
    Noel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    正在等待您对评论的回复。 请通过 Luis 发送评论  

    谢谢。此致、
    Noel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将在接下来的24小时内通过 Luis 提供评论。