This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751EVM:TPS25751EVM 刷写到器件中时出错

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25751EVM, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1415198/tps25751evm-tps25751evm-error-flashing-to-device

器件型号:TPS25751EVM
主题中讨论的其他器件: TPS25751

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

    我的同事尝试将配置信息下载到 TPS25751EVM 中、但遇到了以下问题。 您能帮助分析问题吗?

    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aiden:  

    感谢您联系我们!

    以下是一些建议:  

    1-尝试重新加载 GUI 工具

    2-确保 EVM 通过 Type-C 端口上电、并确保 Tiva 也通过 Type-C 连接

    3-确保 EVM COM 端口已连接到 GUI。  

    • 转至"Options"-->"Serial Port Settings"-->"Port"(确保所选端口显示为"Texas Instruments")。

    请告诉我这是否有帮助!

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我遇到同样的问题。  

    3-确保 EVM COM 端口已连接到 GUI。  

    • 转至"Options"-->"Serial Port Settings"-->"Port"(确保所选端口显示为"Texas Instruments")。

    端口选择为"COM3 (Microsoft)"、如下所示。 这是闪存错误的原因吗?

    如何将其选中为"Texas Instruments"

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aya:

      感谢您的答复。 以下是我们的测试配置文件。 供参考。 下载将在70%后失败。

       此外、您能否为我们提供一个经过验证的下载文件进行测试。 非常感谢。  


    "调查问卷":{
    "器件":"TPS25751"、
    "答案":[
    null、
    9、
    4、
    4、
    0、
    0、
    3、
    0、
    1、
    1、
    1、
    null、
    0、
    0、
    0、
    0、
    0、
    0、
    0
    ]、
    "VendorID":"0000"、
    "ProductID":"0000"、
    "版本":"1.0.0.2"
    }
    }

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aya:

      PC 找到刚命名为 USB Serial Device (USB 串行器件)的端口。 可能遗漏了一些用于 EVM TIVA MCU 的 USB 驱动程序。

      我们 公司可能有一些权限限制。 您能帮助   直接提供 EVM USB 驱动程序吗?

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aya:

      我使用我的电脑重新测试下载过程成功。 我自己的 计算机是 WIN 10、公司 PC 是 WIN 11。如果操作系统不同、这是否重要? 在我的 计算机上 、端口也显示"Microsoft"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aiden:  

    感谢您的更新。  

    并且在我的 计算机中 、端口也显示"Microsoft"。

    您能再次检查一下吗?

    串行端口配置应与下图类似:

    我将返回给您操作系统要求(如果适用)。

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aya:   

       是的、 我确认我的计算机上显示"Microsoft"且 GUI Tool Display Flashing completed。 我公司的计算机也说 微软 ,但下载过程将待定70%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aiden:  

    感谢您的确认。 我将进一步探讨这一点、并在一周结束时回复您。  

    此致、  

    Aya Khedr