This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750-Q1:VCC 开路和短路情况

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21750-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1415643/ucc21750-q1-vcc-open-and-short-case

器件型号:UCC21750-Q1

工具与软件:

嗨、团队:  

我的客户在 UCC21750-Q1的 VCC 引脚上执行了开路和短路保护案例。 我想与您检查该行为、以确保它与器件逻辑一致。  

PS:VCC 不会与 RDY/FLT/RST 上的上拉电源轨共享同一个电源。  

1. VCC 短接至 GND

当 VCC 短接至 GND 时、RDY 引脚将被下拉2us、然后 RDY 将恢复到逻辑高电平。  

2. VCC 开路

当从 VCC 引脚断开电源时、我们仍然可以在 VCC 引脚上看到3.7V 电压、并且没有报告任何故障。  

这些现象是否一致?  

谢谢!

Ethan Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    所有 IO 引脚应在其相应侧电源引脚通电后通电。 请参阅以下 常见问题解答

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1375076/faq-ucc21750-q1-isolated-gate-drivers-power-up-sequence/5267106?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=gate%20driver%20power%20up%20sequence#5267106

    如果 IO 引脚通过不同电源从外部供电、并且在 VCC 之前供电、则会违反文章中所述的 absmax 条件。

    因此、请将 IO 线路仅拉至 VCC、而不拉至外部偏置、以免在测试场景中出现。

    谢谢

    SASI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sasi、  

    感谢您的支持。  

    我理解第二个问题。 您还可以看看第一个问题吗?  

    [报价 userid="472868" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1415643/ucc21750-q1-vcc-open-and-short-case "]

    1. VCC 短接至 GND

    当 VCC 短接至 GND 时、RDY 引脚将被下拉2us、然后 RDY 将恢复到逻辑高电平。  

    [报价]

    谢谢!

    Ethan Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 VCC 短接至 GND 时-它不会导致 RDY 变为高电平、直到 VCC 为高电平。

    在客户系统中、所有 IO 引脚都在外部偏置、因此即使 VCC 短路、器件也可能会通过 IO 引脚供电、这不建议这样做、并且违反了绝对最大值条件。

    因此、请要求客户不要计划 IO 引脚的外部偏置、IO 引脚需要拉至 VCC。

    希望它有所帮助

    谢谢

    SASI