主题中讨论的其他器件: Strike、 TPS25750
工具与软件:
大家好!我们的设计包含一个用于指示充电状态的 LED;它由 BQ25798的 STAT 输出进行有效驱动。 我们收到 客户退货、其中 LED 每秒闪烁一次、表示存在充电故障。
经过仔细检查、我发现充电周期 可以正常完成(CHG_STAT = 3'b111);充电完成后出现问题、 BQ25798进入 PFM 模式为系统提供补充电源。 VSYS_OVP_STAT 位始终保持设置、VSYS 显示如下:

我们可以看到 VSYS OVP 在 VREG = 4.0V + 0.6V = 4.6V 时重复发生。正常运行的器件可以在 PFM 模式下保持 VSYS = 4.6V、而不会出现以下问题:

根据数据表、VSYS OVP 至少要到4.8V 才能发生、因此我怀疑 DUT 有问题。 然后、我设置 PFM_FWD_DIS = 1'b1、VSYS 在 OVP 条件持续存在的情况下巧妙下降至接近 VREG = 4.0V:

片刻之后、OVP 条件消失、并且 VSYS 按预期保持为 VREG = 4.0V + 0.2V:

我的假设是 DUT 发生故障、可能是由于组装过程中的 ESD 损坏;我的下一步是替换它。 然而、在将铁钉带到这个板子之前、我想看看 TI 是否同意我的假设、或者有什么其他需要检查的建议。
提前感谢您的帮助、如果我可以提供任何其他信息、请告诉我。