This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:多久可以有效更新一次 AFE 电芯电压?

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1416085/bq76952-how-often-can-the-afe-cell-voltage-be-effectively-updated

器件型号:BQ76952

工具与软件:

一般来说、当外部电池电芯处于平坦阶段时、BQ76952采样会多久波动一次? 是否有最大时间?

当电压相对稳定时、单节电芯电压数据不更新多久?

因为我发现在测试过程中、有一种情况是电池电压在10节电池内保持不变。

我检查了手册、这似乎与手册中描述的 MS 级别更改不匹配

我使用的方法是使用直接指令读取所有寄存器

我使用直接命令来读取数据、从地址(开始(如下图)0x00所示)、读取60个字节、包括电芯电压。 测量方法是普通的 ADC 测量、不使用快速 ADC、CB_LOOP_SLOW 配置为11、1/8速度、并且睡眠模式未开启。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电芯是否平衡? 测量速度将受到 CB_LOOP_SLOW 设置的影响。 在此期间、电池电压本身是否没有改变? 如果电池电压未改变、则可能会显示即使器件仍在测量、测量值也没有更新。

    此致、

    Max Verboncoeur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、问题已经解决