This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:关于 UPS 设计集成电路方案

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1418233/ucc28950-about-integrated-circuit-proposal-for-ups-design

器件型号:UCC28950

工具与软件:

您好!

我需要设计一个直流/直流转换器、其输入电压为24伏特直流(铅酸电池)、输出电压为400伏特直流、输出电流为12A。您是否建议在此设计中使用 UCC28950 PSFB 集成电路(功率约为5kW)、或者您是否可以推荐使用另一个集成电路? 您认为这样的设计是可能的吗?

我想针对此输出电压(400VDC)和输出电流(12A)获得220V AC 和20A 输出(具有正弦脉宽调制功能)。

此致

Nafi 可以

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审核中、我会尽快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UCC28950 设计也适用于直流/直流应用。  然而、它不能用作逆变器。

    以下将为您提供应用手册、其中显示了如何在相移全桥中使用 UCC28950进行设计。  它介绍了分步设计流程、应用手册中提供了指向 Excel 设计工具的链接、该工具也有助于完成设计流程。  

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua560

    以下链接将带您进入使用 C2000数字控制器的逆变器设计。  对于直流到交流转换器、这可能是您的应用的理想选择。

    https://www.ti.com/tool/TIDM-HV-1PH-DCAC

    感谢您关注德州仪器(TI)产品。  如果您有相关问题、请点击右上角的"提出相关问题"按钮。 新创建的问题将自动链接到此问题。

    此致、