This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:使用锂离子充电器为铅酸电池充电时终止

Guru**** 2394305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1418724/bq24610-termination-when-charging-a-lead-acid-battery-with-a-li-ion-charger

器件型号:BQ24610

工具与软件:

您好!

我一直在关注应用报告 SLUA992如何使用锂离子充电器为铅酸电池充电。

我想一切都按预期运行、大部分电量的电池充电器处于恒流模式、然后在周期的剩余时间转换为浮动充电。

我只想~电路被认为保持在浮动充电模式、所以始终有一个无限期的涓流充电 Δ I 5mA。

这意味着 Stat 1 LED 将始终亮起、因为充电周期绝不会终止?

谢谢

Craig

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Craig、

    我建议参考部分 9.3.5充电终止、再充电。 和安全计时器 在数据表中:

    此致、

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian:

    是的、在我的例子中、TTC 引脚被置为低电平、这意味着没有终止、并且充电器保持浮充电状态、这对于电池保持此状态是安全的?

    谢谢


    Craig

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Craig、

    此问题与电池有关、因此我建议联系电池制造商以获取相关信息。 根据我读到的内容、应该不会有任何问题、因为这是铅酸电池、但为了安全起见、我建议联系 电池制造商。

    此致、

    Christian。