Other Parts Discussed in Thread: TPS61021A, TPS61299
主题中讨论的其他器件: TPS61299
工具与软件:
我正在使用 TPS61021A 将单节 AA 升压到3.6V。 电流 3 -15 mA 大部分时间。 但是、它可能会上升至120mA 几秒、然后上升至300mA 几百毫秒。 Webench 和图3。 数据表中的意味着、 即使输入电压低于1V 时、也不会出现持续处理300mA 的问题。 但在测试中、将 电路连接到工作台电源时、即使35mA 也会在输入电压低于1.4V (这是 AA 电池的高端)时将输出降低到3.2V。 如果输入低于1.2V、则电路甚至不会从180mA 负载开始。
我尝试了不同的输入和输出电容器以及各种电感器、它们符合或超过 Web 工作台建议的规格。 除了100uF 的电容器(陶瓷和电解电容器)外、我还尝试了多个10-22uF 的电容器
我尝试过的一些电感器包括:
AMDLH5030S-R47MT
MHE0503R33M-10
AIP0530GX-1R0MPBDG
MAMK2520HR47M
NRS5030TR47NMGJ
我尝试过多个大写、例如:
C2012X7S1A226M125AC
LMK325BJ106MD-T
LMK325ABJ107MM-P
LMK212BBJ226MD-T
原理图符合 Web 工作台设计;元件靠近且覆铜连续、布局紧密。
这仍然是在负载高达300mA 时将单节电池应用升至3.6V 的最佳器件吗?