This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:MUX 或 Re 驱动器

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB522P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1418783/hd3ss3220-mux-or-re-driver

器件型号:HD3SS3220
主题中讨论的其他器件:TUSB522P

工具与软件:

我使用了多路复用器并计算了整个通道的插入损耗。 在 DFP 模式 USB3.1 gen-2 5Gbps 的整个路径上使用以下元件。

处理器模块--连接器--对接连接器-- Mux-- C 型连接器

3英寸长的处理器模块+连接器/对接连接器--5.5英寸到 Mux--2英寸到 C 型连接器。

计算出的插入损耗约为-11dB。

您是否建议使用转接驱动器或任何其他解决方案?

从处理器到 Type-C 连接器的目标插入损耗是多少? 如果我们想使用电缆连接闪存驱动器是否能正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreedhara:

    11dB 是相当不错的损耗、我建议实施 USB3转接驱动器。 在这种情况下、我会推荐 TUSB522P、这是 USB3系列中较新的转接驱动器之一。

    对于连接到连接器和电缆之前的目标插入损耗、本应用手册应根据 USB-IF 规范提供一些上下文: https://www.ti.com/lit/wp/slyy121/slyy121.pdf?ts = 1727452160938&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTUSB1044

    对于5Gbps、根据规格、SOC 和连接器之间的预算为-6.5dB、电缆预算为-7dB。 因此、我认为转接驱动器非常适合该应用。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我不使用电缆、并且仅在 USB-C 上连接闪存驱动器、它是否能够与多路复用器配合使用? 甚至在这种情况下、需要转接驱动器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreedhara:

    提供的-11dB 损耗是在多路复用器之后从 SOC 到 Type-C 连接器的损耗、对吗? 如果您需要插入闪存驱动器、我仍然建议实施转接驱动器、因为-11dB 的损耗仍然很大。

    谢谢!

    Ryan