This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV755P:LDO 建议请求

Guru**** 2511045 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1420375/tlv755p-ldo-recommendation-request

器件型号:TLV755P

工具与软件:

您好!

我的客户正在寻找适合以下应用的 LDO 解决方案:

  - 5V 至3.3V LDO 500mA

  -使用 VBUS 5V 为 USB 设备供电

TLV75533PDBVR 是否是其应用的最佳解决方案? 如果有更合适的产品具有更好的交货时间、单价等、请推荐。

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH、您好!

    TLV75533PDBVR 是这种用例的非常合适选择、 恰好是我们的成本优化型500mA LDO。  

    此致、

    Andres