请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS92515 工具与软件:
您好、专家
我将 TPS92515 IC 用于我的项目。 输入电压为24V 时、我可以用它来驱动最大电流为2A 的3.3V LED 吗? 我是否可以在输入端使用像 π 型滤波器这样的附加滤波器来减少噪音,专家可以与我分享一些合适的噪声滤波器吗?
运行条件:
VIN = 24V
LED Vf = 3.3 (典型值)
LED 正向电流:1A (典型值)/2A (最大值)
谢谢!