This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:未连接电池时的 I2C 通道状态

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426, BQ25638

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1419636/bq27426-i2c-channel-status-when-no-battery-is-connected

器件型号:BQ27426
Thread 中讨论的其他器件: BQ25638

工具与软件:

亲爱的大家好

我正在使用 BQ27426电池电量监测计和 BQ25638电池充电器 IC 设计一个系统

我的问题是、当没有电池(在使用 BQ25638的情况下也没有 VBUS)时 I2C 总线的状态是怎样的

这个需要了解、因为系统可能是由  VBUS 或电池以外的其他电源供电、这个芯片连接到 I2C 总线的速度更多

外设。  

我的问题是、与有源 I2C 总线相比、断电的芯片是否不存在争用

此致

Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ignacio:

    如果 BAT 引脚未至少由1.9V 供电、器件将无法通信 i2c。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Diego

    没问题、但我的问题是、    当 BQ27426 未通电时、与 BQ27426相连的 I2C 总线会发生什么情况。 I2C 线路是否会卡在低电平、从而禁用所有其他外设? I2C 总线不受影响?

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ignacio:

    如果器件未通电、则不会导致 i2c 线路保持低电平、并且不会影响与相同 i2c 线路上其他器件的通信。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、对于 BQ25638、如果它未通电会发生什么情况? 它的行为是否与 I2C 总线相同?

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们无法回答有关充电器 IC 的问题、您必须向充电器组发布新问题才能回答该问题。

    此致、

    Adrian