This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61178:负载下无法启动

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1419696/tps61178-cant-boot-under-load

器件型号:TPS61178

工具与软件:

具体组件:  

您好!  

我使用 TPS611781RNWR 将两节锂离子电池的电压(7.2V)转换为12V

我有以下原理图(基于 W-Bench):

对于 我连接的负载、我连接了16 Ω、得出电流为0.72A  

在 未连接负载的情况下连接电池时、输出电压看起来正常、并在连接负载后继续工作。

在连接电池之前连接同一负载时、输出电压 为~1.1 x Vin、 并且可以听到噪声。  

绿色表示 Vin、黄色表示 Vout:
每个峰值之间的时间约为1.7ms。

I 还测量了 SW 引脚:Vout 为黄色、SW 为绿色:

有什么关于如何调试/解决此问题的想法吗?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent:

    我们的工程师目前不在办公室、请预计在下周 星期三之前回复。 感谢您的耐心。

    此致

    Yezi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我连接的负载太高了。

    开关频率的降低有所帮助。