This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A47:数据表中的输入电压精度信息

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1420944/tps7a47-input-voltage-accuracy-information-in-datasheet

器件型号:TPS7A47

工具与软件:

您好!

我正在使用馈送给 TI IC (P/N:TPS7A4701RGW)的直流设定点2.5%精度稳压器、精度是否合适?

哪些参数需要查看、您能否确认输入电压精度信息在数据表中的位置。

提前感谢。

此致

Haritha.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Haritha 您好!

    这种精度很好。 请查看线性调整率规格、以了解如果预计会出现输入变化、输出可能偏离多少。 如果变化不是动态的、请查看工作条件下的压降电压、以确保其最低点的输入电压不会强制 LDO 进入压降状态。

    在数据表的第8.2.1节中、考虑了输入电压精度为10%的设计案例。 我建议仔细查看后续各节中的详细设计过程、以便更好地了解输入精度如何影响此 LDO 的设计选择。

    此致

    Ishaan